什么是 Cookie?
Cookie 是存储 Internet 设置的一个小的文本文件。几乎每个网站都会使用 Cookie 技术。当您第一次访问某个网站时,您的 Internet 浏览器就会下载 Cookie。下一次您使用同一台设备访问此网站时,Cookie 以及其中的信息将发送回原始网站(第一方 Cookie)或发送到它所属于的另一个网站(第三方 Cookie)。由此,网站可以检测到它已经被此浏览器打开了,在某些情况下,接着会改变它显示的内容。
某些 Cookie 是非常有用的,因为当您返回到已经访问过的某个网站时,它们可用来改善您的用户体验。这种情况下假设您使用的是与以前相同的设备和相同的浏览器; 如果是这种情况,Cookie 将记住您的首选项,了解您如何使用该网站,并调整为您显示的内容,以便更符合您的个人兴趣和需求。
您在本网站上的 Cookie 设置。
本网站上无需批准的 Cookie。
基本 Cookie,也称为“严格必要”的 Cookie,用于启用您按照预期使用网站所必需的功能。这些 Cookie 完全由本网站使用,因此称为第一方 Cookie。它们只在您真正浏览网站时保存在您的计算机上。例如,使用严格必要 Cookie 的一个原因是确保您在屏幕上看到的内容与当前 Internet 连接可以处理的数据量相对应。这些 Cookie 作用的另一个示例是,当您更改页面时,可以方便地从 http 切换到 https,从而保持传输数据的安全性。此外,这种 Cookie 用于存储您在我们网站上做出的使用 Cookie 的决定。使用严格必要 Cookie 不需要您的同意。
本网站上需要同意的第一方 Cookie
从严格法律方面来讲,对于使用本网站并不是绝对必要的,却执行重要功能的 Cookie。如果没有这些 Cookie,方便我们网站使用的功能将不再可用,如预先填写的表单。您所做的语言选择等设置将不再保存,因此每次您更改页面时都要被再次询问。另外,我们将无法以量身定制的方式为您呈现个性化内容。
需要同意的第三方 Cookie 在本网站上的使用