下载
您希望详细了解哪些信息? 您可以在产品手册、数据表上的技术规格和说明书中找到我们产品的基本信息。
微板TM 技术
变革 丹佛斯微板™ 波纹技术主要用于我们的钎焊板式换热器,是一种极具成本效益、高性能的区域能源应用选择。
采用最新微板™ 技术的换热器,是新一代高效率和高性能的产品,可使您从区域供热和供冷应用中获益良多。
特点和优点
采用微板™ 技术的板式换热器
微板™ 换热器概念和原理简介
作为以应用为重点、高性能换热器设计的下一步举措,微板™是一项革命性的技术,专门为区域能源解决方案打造。
微板™ 简介
介绍微板™ 换热器功能的动画
换热器的选择取决于多种因素。我们技术娴熟的销售工程师会根据您的意见和要求设计出合适尺寸和正确规格的换热器,确保您得到优质、高性能的解决方案。
我们的换热器符合行业标准并已通过相关认证。有关详情,敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。
敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。
敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。为了得到最准确的报价,请准备以下数据:
• 工况,
• 介质类型,
• 压降,
• 流量,
• 工作压力,
• 热力学特性、温度,
• 工作温度。
我们使用 Cookie 对内容和广告进行个性化设置、提供社交媒体特性,以及分析我们的访问量。我们还会在我们的社交媒体上、与我们的广告和分析合作伙伴分享您对我们网站的使用情况相关信息。
Cookie 是存储 Internet 设置的一个小的文本文件。几乎每个网站都会使用 Cookie 技术。当您第一次访问某个网站时,您的 Internet 浏览器就会下载 Cookie。下一次您使用同一台设备访问此网站时,Cookie 以及其中的信息将发送回原始网站(第一方 Cookie)或发送到它所属于的另一个网站(第三方 Cookie)。由此,网站可以检测到它已经被此浏览器打开了,在某些情况下,接着会改变它显示的内容。
某些 Cookie 是非常有用的,因为当您返回到已经访问过的某个网站时,它们可用来改善您的用户体验。这种情况下假设您使用的是与以前相同的设备和相同的浏览器; 如果是这种情况,Cookie 将记住您的首选项,了解您如何使用该网站,并调整为您显示的内容,以便更符合您的个人兴趣和需求。
您在本网站上的 Cookie 设置。
本网站上无需批准的 Cookie。
基本 Cookie,也称为“严格必要”的 Cookie,用于启用您按照预期使用网站所必需的功能。这些 Cookie 完全由本网站使用,因此称为第一方 Cookie。它们只在您真正浏览网站时保存在您的计算机上。例如,使用严格必要 Cookie 的一个原因是确保您在屏幕上看到的内容与当前 Internet 连接可以处理的数据量相对应。这些 Cookie 作用的另一个示例是,当您更改页面时,可以方便地从 http 切换到 https,从而保持传输数据的安全性。此外,这种 Cookie 用于存储您在我们网站上做出的使用 Cookie 的决定。使用严格必要 Cookie 不需要您的同意。
本网站上需要同意的第一方 Cookie
从严格法律方面来讲,对于使用本网站并不是绝对必要的,却执行重要功能的 Cookie。如果没有这些 Cookie,方便我们网站使用的功能将不再可用,如预先填写的表单。您所做的语言选择等设置将不再保存,因此每次您更改页面时都要被再次询问。另外,我们将无法以量身定制的方式为您呈现个性化内容。
需要同意的第三方 Cookie 在本网站上的使用
必要 Cookie 通过启用页面导航和访问网站安全区域等基本功能来帮助实现网站的可用性。如果没有这些 Cookie,网站就无法正常运行。
通过功能性 Cookie,网站能够记住改变网站行为或外观方式的信息,如首选语言或所在区域。
统计性 Cookie 通过收集和报告信息,来帮助网站所有者了解访问者如何与网站进行交互。
营销 Cookie 用于跟踪跨越多个网站的访问者。其用途是显示与各个用户相关和吸引其参与的广告,因此对发布方和第三方广告商更有价值。
未分类 Cookie 指的是我们正在与各个 Cookie 提供方一起进行分类的 Cookie。